This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 Matlab embeddedd 编码器支持包启动 XL-F28379D

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043314/launchxl-f28379d-launch-xl-f28379d-with-matlab-embededd-coder-support-package

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

尊敬的专家  

美好的一天!

我们的客户需要确认以下详细信息:

我已开始使用具有 Matlab embeddedd 编码器支持包的 launch XL-F28379D。 我有以下问题、请提供支持。

我知道有8个 DAC 和4个 ADC 可用。 但无法在 LaunchPad 中找到所有引脚编号。 请提供如何使用 MATLAB 访问这些示例。

 2.如何在操作时通过软件界面在线控制任何变量。

如何在 在线模式下工作时在 CCS 中可视化来自 ADC 的反馈信号或在 Monitor 中可视化来自 MATLB 的反馈信号。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与 MathWork 团队一起寻求帮助。 我们应该期待明天作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    谢谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

    MathWork 团队 正在研究这一问题、希望在几天内做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

    请查找以下您的问题答案:

    我们不会在文档中保留有关硬件引脚的信息。 您可能需要参阅特定目标的 TI 数据表。
    2.在外部模式下运行模型时,您可以通过更改参数值来执行参数调整。
    请参阅以下运输示例"使用串行通信进行参数调优和信号记录":

    www-integ2.mathworks.com/.../parameter-tuning-and-signal-logging-with-serial-external-mode.html

    我想您可能希望看到输出 ADC 值。 在 Simulink 中、您可以通过以外部模式运行模型来查看运行时的值。
    ADC 模块的输出应连接到显示模块、并在外部模式下运行模型。

    如果您在外部模式下运行模型时有进一步的查询、请通过以下地址与我们联系:
    www.mathworks.com/support.html

    此致、
    RAM Alla | MathWorks