This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:安装 C2000Ware 版本3.04.00.00时出错

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043653/tms320f280025-error-installing-c2000ware-version-3-04-00-00

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好,我已经安装了 CCS 版本 :10.4.0.00006  

  单击"install (安装)"时、我尝试使用 Resource Explorer 安装 C2000Ware 版本3.04.00.00、遇到以下错误  

有人能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 能够通过以下链接下载/安装 C2000Ware SDK:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    我通过上述链接安装了 C200Ware SDK、但不确定如何将其与 CCS10.04集成。 但是、在使用您提到的链接中的独立安装程序安装 C2000Ware SDK 后、当我再次尝试使用 CCS 中的 Resource Explorer 安装选项安装它时、我能够安装它。 现在工作正常。 感谢您的意见。