我们已经尝试使用新的串行闪存编程器工具。
如果我们在尝试使用 controlCARD 时恰好遵循该演示、则它的工作原理与演示中所述的相同。
(《F28002x 上具有器件复位功能的单组 LFU 用户指南》)
我们不在项目中使用 controlCARD、而是在硬件板上实施独立 MCU 芯片。
因此,我们在这里有一个问题,如果我们在项目硬件板上尝试,该工具是否按预期工作?
GPIO3用作 SCI RX、而 GPIO2用作 SCI TX、我们已注意到这一点并修改内核源代码(f28002x_sci_flash_kernel)。
SCI_GetFunction_f28002x.c ->第423行、将 SCI_Pinmux_Option1替换为 SCI_Pinmux_Option4、从而将 GPIO28和29替换为 GPIO2 (SCITXDA)和3 (SCIRXDA)。
但是、我们发现结果不正确、如下所示: 
我们无法看到以下结果:

因此,如果我们不将此工具与 controlCARD 结合使用,我们很好奇它是否适用?
或者我们犯了什么错误?