This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在内核2上获取错误

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042810/tms320f28388d-getting-error-on-core-2

器件型号:TMS320F28388D

您好、TI

我收到 此 错误:  

 文件加载器:验证失败:地址0x80000@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

可能是什么问题。

一个观察结果是、我可以擦除内核1中的闪存、但在针对内核2闪存执行操作时 、我会遇到类似的错误。

谢谢  

Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C28xx_CPU2:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但闪存在此设备上不可用。

    连接 到目标时也会出现上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    您使用的是哪个 CCS 版本?  希望您使用的是最新的 CCSv10.x

    请澄清。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042810/tms320f28388d-getting-error-on-core-2/3856635 #3856635"]您正在使用哪个 CCS 版本?

    我在这里使用10.3.0。

    我有另一个 F28388D 器件、因为我没有任何问题(这意味着我可以擦除两个内核闪存中的软件、也可以在两个内核中连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    假设您在两种情况下使用相同的电路板、电源和 CCS 设置: 在发生故障的器件上、您是否能够至少成功擦除、编程和验证一次?  或者、您是否注意到器件本身首次使用时出现的故障行为?   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近观察到故障行为、最初不存在故障行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    您能否检查电源在闪存操作期间是否稳定?   在闪存 操作期间应保持工作电压。

    您能否共享发生故障的器件的 TI-OTP 和 DCSM OTP 映像?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    您对此有任何更新吗?

    我是否可以将其视为已关闭、因为另一个器件上的闪存工作正常?   

    如果您想让我们进一步分析、我们需要为故障器件提供 TI-OTP 和 DCSM OTP 映像。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    我要关闭此帖子。  如果您对此有任何疑问、请打开新帖子。   

    不会进一步监测此帖子。   

    谢谢、此致、
    Vamsi