This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:TMS320LF2406

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043198/tms320lf2406a-tms320lf2406

器件型号:TMS320LF2406A

你(们)好  

编程 TMS320LF2406时遇到问题

当我使用闪存进行编程时、它总是告诉我算法是错误的

我使用的是 CCS 3.3

SD 闪存1.64.00

我已经尝试了各种方法

读取和写入 DSP 有一些不同的东西

甚至在 DOS 下

或一些简单的过程

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答以下问题:

    • 您的编程设置是否发生了任何变化?  
      • PC
      • PC 上的操作系统
      • 您尝试编程的 COFF 文件
      • 任何硬件更改  
    • CCS 和 SDFlash 都出现故障? 您是否试用过 Prg2xx?
    • 您是否能够使用 CCS3.3连接到器件?

                 您可能会注意到 LF240xA 器件现在处于 NRND 状态已有几年了。 这些器件的整个工具链现在已经过时、对这些器件的支持非常有限(主要通过 e2e)。 这两个第三方为 LF240xA 器件提供了编程解决方案:

    https://www.elprotronic.com/collections/c2000

    https://www.codeskin.com/programr 

    如果您想自己这样做、请仔细阅读这3篇文章。 他们拥有您所需的所有信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/795141?CCS-TMS320LF2407A-Read-flash-contents

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/536017  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/667445?dms-320lf2407apgea-Read-Copy-Firmware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好
    操作系统和 Windows7 32位
    使用 CCS 3.3读取该文件
    使用 CCS 3.3进行读取是完美的
    SD 闪存、用于擦除器件且不对其进行编程
    提供的错误、算法失败
    是的、我使用 xds510usb plus 连接到器件
    我会安静地读取器件
    当我写入器件时、我收到错误
    算法失败

    我没有尝试 c2prog
    明天我将进行测试

    我还购买了 elptronic、但我不理解 SCI 连接
    我不知道我是必须添加放置在图中的电阻器还是直接连接到器件
    如果你能给我一个手,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您的帖子不是很清楚。 这是我的理解。 如果我错了、请告诉我:  

    您可以使用 CCS3.3与器件连接并读取/保存闪存内容。 您还可以清除和擦除。 但是、当您尝试使用保存的文件新器件进行编程时、会出现错误。 您尝试了 CCS 闪存插件和 SDFlash、但无法使用这两个实用程序进行编程。 是这样吗? 如果您尚未尝试 Prg2xx、则可以尝试。 它是一个基于 DOS 命令行的选项。 您尚未提到您正在使用的 JTAG 调试探针。 考虑到您尝试过 SDFlash、您可能使用了 XDS510USB 或 XDS510PP+。

    您尚未从我之前的帖子中回答此问题:您的编程设置是否发生了任何变化?

    此外、您是否正在尝试对新器件或旧器件进行编程? 如果是后者、您是否已确保器件不安全?

    您确实可以使用 SCI 方法对闪存进行编程、但需要如 SPRU357C 中所示添加电阻器。  

    您是否了解过我提到的3个帖子? 此外,还有两个员额:

    https://e2e.ti.com/user/conversations#ConversationID=890d2a72-b77d-4951-b4ca-8bf1a28e1ccb

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925143/tms320lf2406a-programm-the-tms320lf2406a/3418094#3418094

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的
    我使用的是 xds510usb plus
    很抱歉、我进行了全新安装
    这是我第一次使用这个编程器
    我正在对旧器件进行编程
    而无需任何密码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

      您没有回答我的所有问题。 请仔细阅读我之前的帖子并回答每个问题。 您是否浏览过我向您指出的各种 e2e 帖子? 请附上错误消息的屏幕截图。

    您的设置是否有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    è cambiato qualcosa nella tua configurazione?

    何法特乌纳·努瓦安装

    根据 LA 配置 SD 闪存、可用于定制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您的设置是否有任何变化?

    我执行了全新安装

    对于 SD 闪存配置、我按照手册操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的信息、我恐怕无法为您提供帮助。 请尝试第三方程序员、因为 SDFlash 不再支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装 Prg2xx、
    我应该卸载 SD 闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它们彼此独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我有一个 xds510usb plus
    可与 Prg2xx 配合使用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它适用于 Prg2xx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请原谅我
    这是一个问题
    它是否适用于 prog2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只尝试了 XDS510PP+、而不是 XDS510USB。 遗憾的是、开发这些仿真器(Spectrum Digital)的公司已不再营业。  此帖子 显示"您无法将 prg2xx 与 XDS510 USB PLUS 或 XDS510 USB 一起使用"、因此这种组合可能无法正常工作。