主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
虽然具有混合执行的程序、但有些器件是通过闪存执行的、有些实时关键器件是从 RAM 执行的、
我想知道是否可以在一个会话中调试这两个器件。
我´m 的方法是使用不同的.cmd 文件进行调试、在这里我将所有内容加载到 RAM 中(比闪存调试形式更有用)。
问题是、我的程序很快就会变得很大、无法完全加载到 RAM 中。
是否有解决此问题的建议?
非常感谢您的帮助!
此致、
直至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
虽然具有混合执行的程序、但有些器件是通过闪存执行的、有些实时关键器件是从 RAM 执行的、
我想知道是否可以在一个会话中调试这两个器件。
我´m 的方法是使用不同的.cmd 文件进行调试、在这里我将所有内容加载到 RAM 中(比闪存调试形式更有用)。
问题是、我的程序很快就会变得很大、无法完全加载到 RAM 中。
是否有解决此问题的建议?
非常感谢您的帮助!
此致、
直至
您好、直到
您应该能够像原样调试应用、将应用的一部分存储在 RAM 中、将应用的一部分存储在闪存中。
在 RAM 中调试代码时、请确保在应用程序将代码从闪存复制到 RAM 后在 RAM 代码中设置断点。
2.对于放置在闪存中的代码、唯一的限制是调试器只支持硬件断点、该调试器限制为2个单元。 如果需要其他断点、可以在应用程序代码中嵌入 asm (" ESTOP0");语句。 请删除这些生产代码声明、因为它会影响性能。
谢谢、
Ashwini
直至、
除了阿什维尼所说的话外,还想补充几点:
请注意、闪存编程器(TI 和第三方)旨在支持完全嵌入式闪存应用-也就是说、所有初始化的段都应映射到链接器 cmd 文件中的闪存。 如果您有任何需要从 RAM 中执行的代码、则应在运行时将其从闪存复制到 RAM 中、然后再进行函数调用。 当 某些已初始化的段映射到 RAM、而某些已映射到闪存时、闪存编程器不保证加载 RAM 内容。 请查看 C2000Ware 示例-所有示例都具有闪存构建配置。
以下常见问题解答也可能有助于:
谢谢、此致、
Vamsi