This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:BSD 文件中的兼容模式(边界扫描)

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042358/tms320f280049c-compliance-pattern-in-bsd-file-boundary-scan

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

您好!

我在 BSD 文件(sprm690a)中查看了 F280049C 器件边界扫描的合规性模式。

我可以在这里看到以下内容:

F28004x 的属性顺应性模式:实体为
"(XRSn)"和
"(0)"

是这样吗?  对于边界扫描、我认为 XRSn 应为"1"、而不是"0"(?)。

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    与 BSDL 团队一起检查。  我会尽快回复您。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    BSDL 团队回来进行分析。  XRSN 应为"0"、使 BOUNDARY SACN 在 F280049上工作。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    这有点奇怪。 在平均时间内、我在控制卡集线站上使用 F280049C 控制卡(TMDSCNCD280049C)测试了边界扫描。 在该控制卡上、XRSn 由监控电路控制、并在正常情况下保持高电平。 在此状态下、我能够通过边界扫描控制输出并读取器件的输入。


    在执行边界扫描时将 XRSn 拉低很困难、因为它必须在 JTAG 连接器上进行控制。

    例如、TMS320F28377DZWT BSD 文件(sprm644a)的 XRSn 合规性模式为"1"。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您说的是有道理的。  监控电路有一个低电平有效复位、并且在复位条件下(XRSn 低电平)、此部件上不会运行任何操作。  让我回到 BSDL 团队、以获得更清晰的信息。

    此致、

    Joseph