This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:CAD 模型

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043767/tmdsdock28335-cad-model

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28335

大家好、团队、

我的客户正在寻找   TMDSDOCK28335的 CAD 模型、我们是否有可以与他们共享的模型?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    DIMM100集线站基板设计文件可在下面的 C2000WARE 安装目录中找到:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\Experimentreams\DockingState_DIM_100引脚

    对于 TMDSCNCD28335 controlCARD、您可以在下面找到它们:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335

    最棒的

    Kevin