This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:FCL 和 instaspin 运动在位置应用中有何区别?

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043808/launchxl-f28379d-what-is-the-difference-between-fcl-and-instaspin-motion-in-position-application

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESFRA

关于位置环路应用、Instaspin 运动是否比 FCL 更高效、更简单?

因为您说:“如果您想获得精确的位置控制,您还必须添加运动系统配置控制并实施制动停止。 例如 controlSUITE 或电机控制只是伺服驱动器的参考、不足以实现产品端位置控制"。  换言之、Instaspin 运动在产品端位置控制中更合适、更容易、尤其是缺乏经验的工程师?