This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:Piccolo F28004x 系列 LaunchPad 开发套件 ROM 大小

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043995/tms320f280049c-piccolo-f28004x-series-launchpad-development-kit-rom-size

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

Piccolo F28004x 系列 LaunchPad 开发套件任何外部存储器(如果有)的 ROM 大小或大小。

也适用于 LAUNCHXL-F280049 Launchpad

和 TMDSCNCD280049C 开发套件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashika、

    有关器 件的详细存储器映射(引导 ROM、安全 ROM、CLA ROM 以及各种 RAM 和闪存)、请参阅 F28004x。 该器件不支持外部存储器、因此 Launchpad 和 controlCARD (TMDSCNCD280049C)都没有外部存储器。

    数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/TMS320F280049C