This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TI 是否提供 LAUNCHXL-F28379D 关于 FCL (快速电流环路库、尤其是位置环路应用)的示例代码? 示例的位置在哪里?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043367/launchxl-f28379d-does-ti-provide-example-codes-for-launchxl-f28379d-about-fcl-fast-current-loop-library-especially-for-position-loop-application-where-is-the-location-of-the-example

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDXIDDK379DC2000WARE

TI 是否提供 LAUNCHXL-F28379D 关于 FCL (快速电流环路库、尤其是对于位置环路应用)的示例代码? 示例的位置在哪里?

换句话说、FCL 应用示例是否仅基于 TMDXIDDK379D 板、 正如您所知、IDDK 板并不便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看位于的最新电机控制 SDK  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,、但您上面提到的示例基于电路板 tmdxiddk。 我想知道是否有一个基于价格不那么高的其他电路板的 FCL 位置环路示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试此操作

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\boostxl_3phganinv \f28002x