This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 GPIO 为 C2000板生成 PWM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043347/launchxl-f28379d-pwm-generation-using-gpio-for-c2000-board

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

HII、

我想使用 C2000开发板中的 GPIO 生成 PWM 信号。 是否有任何方法可以生成占空比和周期可变的受控 PWM 信号、而不使用与 Matlab 模型中相同频率的延迟或中断环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratyay、

    是的、我建议您查看我们在 C2000Ware 中提供的软件示例。 您可以使用这些功能并对其进行修改、以满足您的确切需求。

    更具体地说、ePWM_ex2_updown_AQ 和 ePWM_ex13_up_AQ

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ePWM

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marlyn、

    我一定会检查。

    谢谢、

    Pratyay