This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:升级处理器

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F28384D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043593/tms320f28069-upgrading-processor

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: TMS320F28384DC2000WARETMDSCNCD28388D

您好!

我们在过程控制产品中使用 TMS320F28069。 我们希望将其升级到更好的 C2000产品。 F283xx 看起来不错。 我们需要以太网、外部存储器、更多内部存储器、512K 至1M 闪存。 单核/双核都可以。

28069的其余功能保持不变。  

我应该查看哪些控制器。 软件迁移面临哪些挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据以太网要求、您需要评估 TMS320F28384D 或384S。

    这些器件具有连接管理器(具有专用存储器和通信外设的 Arm CM4 CPU)、因此很可能会对软件进行重新构建。   

    在控制端、您可以升级 FPU64、TMU 和所有外设。 ADC 和模拟子系统是最重要的变化。

    TMDSCNCD28388D 是要使用的 controlCARD、示例位于 C2000Ware 或其中一个 MotorControl 或 DigitalPower SDK 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    我已开始升级设计工作。 谢谢