This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28M36:有关协处理器的查询

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28M36, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043231/tmdsdock28m36-query-regarding-concerto-controllers

器件型号:TMDSDOCK28M36
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户询问有关协处理器的问题、如下所示:

www.ti.com/.../TMDSDOCK28M36
对于此卡、是否有可用的 Modbus TCP 协议栈?

Modbus TCP 堆栈用于 TMDSDOCK28M36控制器

希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们已将其分配给专家。 他很快就会联系我们!

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、  

    我们没有 Modbus TCP 堆栈示例。   controlSUITE 中提供 了适用于 f28m36x 控制器的基于 LWIP TCP/IP 协议栈的示例。

    此致

    Siddharth