请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我正在阅读"F2837xD_Microcontroller_MDW_2-0.pdf"部分"IPC 数据传输:基本数据传输"。
此处描述:
- CPU1将数据写入 C1toC2消息 RAM 并设置标志
- CPU2将检查是否设置了该标志、如果为 true、则将从 C1toC2消息 RAM 读取数据
我编写了没有 上述标记机制的示例程序、该程序如下所示:
- CPU1继续将一些数据写入 C1toC2消息 RAM (不设置任何标志)
- CPU2继续从 C1toC2消息 RAM 读取数据(不检查任何标志)
想法是让 CPU2 在需要时读取 C1toC2消息 RAM 中的最新数据。 这适用于示例程序。
我的问题是这是否会造成死锁等问题? 因为两个内核不是同步运行。 当 CPU1尝试向共享 RAM 写入数据时、可能会同时尝试从同一共享存储器位置读取数据。