This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CLB 时钟系统

Guru**** 2540690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043413/tms320f280049c-clb-clock-system

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我对 CLB 时钟设置有疑问。 从其他线程中、我了解到 CLB 逻辑块和寄存器时钟是通过 SYSCLK 除以创建的。
但是、我在 F280049C 的 DS 和 TRM 中找不到 CLB 时钟的数据表。

CLB 时钟系统图和寄存器信息在哪里?
例如、如果我想将其设置为50MHz、我不知道要设置什么。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的时钟由 ePWM 时钟驱动、您可以将 ePWM 时钟降低到50MHz、但我认为这在任何用例中都不是必需的。

    CLB 的唯一时钟设置是由 PCLK 寄存器门控。