This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:TI 是否建议为 TMS320F28386使用外部 SDRAM (制造商 P/N)? 我需要至少128兆位。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043229/tms320f28386s-does-ti-recommend-an-external-sdram-manufacturer-p-n-for-the-tms320f28386-i-need-at-least-128-megabits

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

TI 是否对 TMS320F28386S 的外部 SDRAM 进行过任何资质认证测试?  TI 是否为 TMS320F28386S 推荐外部 SDRAM (制造商 P/N)?  我需要至少128兆位。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    由于我们假定存储器标准确保了互操作性、因此不执行正式的鉴定测试。

    根据经验、C2000Ware 中有一个使用 SDRAM 的 F2837x EMIF 参考设计:

    ~\C2000Ware_XXXX\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC

    相关的 EMIF 应用手册包含一些有关电路板设计的信息。

    原型成功使用了256MB AS4C16M16SA-6TIN 和 IS42S16160J-7TLI。 F2837x 和 F2838x 的内核 EMIF 逻辑是相同的、因此在兼容性方面不应有任何差异。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、希望你们做得好。  感谢您再次与我取得合作。  我无法在 您提到的 C2000Ware 中找到用于 F2837x 的 EMIF 参考设计。  请给我发送一个 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、希望你们做得好。  感谢您再次与我取得合作。  我无法在 您提到的 C2000Ware 中找到用于 F2837x 的 EMIF 参考设计。  请给我发送一个 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500915" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043229/tms320f28386s-does-ti-recommend-an-external-sdram-manufacturer-p-n-for-the-tms320f28386-i-need-at-least-128-megabits/3858583 #385858583"]我在 C2000Ware 中找不到您提到的用于 F2837x 的 EMIF 参考设计[/quot]

    也许在 C2000Ware 的更高版本中、EMIF 参考设计已经被删除(或移动)。

    使用 CCS Resource Explorer 查找安装了多个版本的 C2000Ware 的 PC:

    • C2000Ware_1_00_06_00、 C2000Ware_2_00_00_02_Software 和 C2000Ware_2_00_00_03_Software 具有 boards/TIDesigns/F28379D_EMIF_DC 目录
    • C2000Ware_3_01_00_00_Software 至 C2000Ware_3_04_00_00_Software 没有目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、Chester、

    我已经安装了 C2000Ware_3_01_00_00和 C2000Ware_3_04_00_00、两者都包含 F28379D_EMIF_DC TID、Tommy 已指明。  是否有限制下载内容的安装选项?  不过、请查看您是否可以从 TI Resource Explorer 上的该位置访问它。