This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:代码在添加几个局部变量后挂起

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041160/tms320f28031-code-hangs-after-adding-a-few-local-variables

器件型号:TMS320F28031

在 main()中添加了一个包含2-3个局部变量的函数后,我的代码会在某个位置挂起,但所有中断都可以正常工作。

与中断的工作方式相比、我无法了解是否存在任何堆栈或存储器问题。 请就此提供一些专家建议、可能出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在我们将您的问题分配给专家时、您能再详细阐述一下您的问题、让我们更好地理解吗? 如果您可以共享您的示例代码、它将非常有帮助!

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们尚未收到您关于此问题的反馈、我相信您已经能够解决此问题。 我现在将此主题标记为已解决。 如果您有任何其他疑问、请随时继续此处的讨论。 如果线程锁定、您始终可以提出新问题。