This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GUI Composer 导出位于"Processing"

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042550/tms320f28379d-gui-composer-export-sits-at-processing

器件型号:TMS320F28379D

GUI Composer 将无法完成导出到独立视图或 CCS 桌面视图。

导出向导完成后、它会显示"Processing..."、无限期、没有可用的 zip 文件。

我能够从 Chrome 浏览器运行应用程序并下载到目标(LAUNCHPADXL TMS320F28379D VER 2.0)并执行。

我能够将其导出为一个项目、但这不是我需要的。  

我下载并安装了运行时、似乎已经成功完成。

我运行 Windows 10、浏览器为 Chrome 版本88.0.4324.150 (正式版本)(64位)。

任何提示、方向、要做的事情都将受到极大的赞赏。

最好。

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    我刚在几台机器上尝试过这种方法、对我来说还可以。  我认为"处理"正在准备下载 zip 文件。  我将与 GUI Composer 团队核实他们的想法。  应用程序中可能存在无法打包的问题?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    而不是"Export"->"Standalone GC App" 您能否尝试"发布->至库"。  我们希望看到它是否能够完成这项工作。

    此致、

    John