This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:(Otis 1134)与目标的仿真连接失败

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041299/tms320lf2406a-otis-1134-failed-emulation-connection-to-the-target

器件型号:TMS320LF2406A

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

使用代码 TMS320LF2406APZA 对 DSP 进行编程”
我们使用的是“Spectrum Digital XDS510 USB Emulator”。 仅当我们尝试使用仿真器运行程序时,“(Otis 1134) Failed Emulation connection to the target”((Otis 1134)未能与目标进行仿真连接)
我们遇到错误。 是错误的硬件还是软件? 如果是硬件、我们很高兴您能建议使用我们可以使用的仿真器。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    XDS510应与此器件配合使用、您能评论一下正在使用的 CCS 版本吗?  我认为需要 CCSv3.x 来连接 LF240xA 器件。  不支持任何更新版本。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我是此器件的用户。感谢 Furkan、我连接到了这个论坛。我们在公司中使用的是 CCSv3.3 SDFlash 的仿真器。但是正如我说过的、当我尝试将 DSP 程序放在"TMS320LF2406APZA"芯片中时、我得到了(Otis 错误1134)。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semih、
    我将在 C2000团队中加入其他一些成员。  我不能完全确定该误差的含义。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够从 RAM 运行代码? 换言之、您是否仅在尝试对闪存进行编程时才收到此错误? 如果是、SDFlash 和 CCS-Flash-plugin 是否都出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew、我迫不及待地等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    让我来解释一下我们的系统;我们正在通过 XDS510 USB 仿真器的 SDFlash 程序对我们的 DSP 进行编程。

    我们有 由软件工程师编写的(.sdp)代码文件。

    成功将代码加载到 SDFlash 后,我们将遵循 Device->Flash->Start (选择 Erase、Program、Verify) ,然后我们得到 (Otis Error - 1134 Failed Emulatin connection to the target) ,而不是(Flash Successfully、Program Flash Erase Successed、Verify Flash Successfully)  

    这就是我们的问题。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细回答以下问题:  

    1. 您是否能够使用 CCSv3.3连接到设备?
    2. 如果是、您是否能够从 RAM 运行代码?
    3. 这是新器件吗? (这意味着它不安全)
    4. 如果不是、是否使用密码保护它?
    5. 您是否尝试过不同的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我对使用 CCS3.3运行代码没有太多了解。但是自2006年以来、我们一直使用 SDFlash 对"TMS320LF2406APZA"进行编程。我们直到现在还没有遇到任何问题。

    目标不是我们15年来一直使用的新目标。

    4.没有密码。

    5.我尝试了,遇到了同样的问题。

    这是我尝试复位 DSP 时的视频。 当我放置程序时、会发生相同的问题。尽管在执行之前器件管理器上会显示"SD USB Based Debug Tools"、 它在执行时与 PC 不匹配。它似乎是硬件问题。如果 是、您可以建议我对该 DSP 进行编程?

    我期待您对视频的评论。

    e2e.ti.com/.../Emulator_5F00_Failed.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在屏幕上看到“Failed Emulation connection to the target”(与目标的仿真连接失败)。 因此、您的 PC 无法通过 XDS510 JTAG 调试探针与器件通信。 您需要先解决此问题、然后才能使 SDFlash 正常工作。  

    由于多个器件发生故障、因此不太可能是器件问题。 XDS510USB 调试探针可能损坏。 不太可能、但可能。 如果您有另一个调试探针、则可以尝试使用该探针。  

    您的设置是否有任何变化? 例如 PC 或 Windows 版本。 如果您的设置完全没有改变、但您无法连接到多个设备、恐怕我无法提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们已经使用仿真器测量了调试探针的所有端子、结果发现探针没有任何问题。

    因此问题与仿真器本身有关。 在这方面、您建议我们使用哪种仿真器对"TMS320LF2406APZA"进行编程。

    或者在哪里可以找到 Spectrum Digital XDS510 USB 仿真器? 我在等你的方向。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500413" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041299/tms320lf2406a-otis-1134-failed-emulation-connection-to-the-target/3854748 #3854748"]我们已经使用仿真器测量了调试探针的所有终端,结果发现我们没有任何探针问题。

    很抱歉、我不明白您在这里想说什么。

    [引用 userid="500413" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041299/tms320lf2406a-otis-1134-failed-emulation-connection-to-the-target/3854748 #3854748"]因此问题与仿真器本身有关。[/quot]

    在第一句中、您会说"我们没有任何探针问题"。 在第二句中,您说“”。 "仿真器"和"调试探针"指的是同一硬件。  "仿真器"一词用词不当、不应使用。 所有 TI 文档仅使用术语"JTAG 调试探针"、这是正确的命名规则。  

    [引用 userid="500413" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041299/tms320lf2406a-otis-1134-failed-emulation-connection-to-the-target/3854748 #3854748"]您建议我们使用哪种仿真器对"TMS320LF2406APZA[/QUERPING]进行编程

    与 LF2406配合使用的唯一调试探针是 XDS510PP+和 XDS510USB。 XDS510PP+需要一个并行端口、而所有现代 PC 都没有一个并行端口。 两个调试探针均由 Spectrum Digital 制造、遗憾的是已关闭。 您可以在线购买 XDS510USB 调试探针。

    考虑到您使用的是 SDFlash、可以假设您使用的是相当旧的 PC。 您的编程设置是否发生了任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    实际上、让我来展示一下探针和仿真器的含义

    但感谢您的知识。从现在开始,我将使用“调试探针”而不是仿真器。对于您的问题,您是对的,PC 是旧的,我们仅将其用于此作业。自从我们进行编程以来,没有任何变化。

    顺便说一下、我想知道还有其他一些制造商调试探针可以对"TMS320LF2406APZA"进行编程

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前拥有 Signum 系统和 Blackhawk 的探针。 您可能必须在线检查。 甚至 XDS510USB 也可从 eBay 等站点获得。 如果您有第二台 PC、您可以尝试使用它。  调试探针通常不会出现问题、尤其是在设置或设计中没有发生任何变化的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了您的帖子的电子邮件通知,但它不会显示在 e2e 站点上。 无论如何、调试探针可能会损坏、因为连接器接反。 因此、连接器中有一个孔作为钥匙插入。 这可防止您反转连接器并将其插入。

    [报价] 对于这些品牌、我应该怎么做来运行 SDFlash 计划?[/报价]

    我不确定 SDFlash 是否甚至可以使用 Spectrum Digital 之外的调试探针运行。 根据您需要对多少个器件进行编程(以及您需要为产品提供支持的时间)、您可能需要考虑使用串行端口对器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过 Prg2xx? 它应该适用于 XDS510USB。

                 您可能会注意到 LF240xA 器件现在处于 NRND 状态已有几年了。 这些器件的整个工具链现在已经过时、对这些器件的支持非常有限(主要通过 e2e)。 这两个第三方为 LF240xA 器件提供了编程解决方案:

    https://www.elprotronic.com/collections/c2000

    https://www.codeskin.com/programr 

    如果您想自己这样做、请仔细阅读这3篇文章。 他们拥有您所需的所有信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/795141?CCS-TMS320LF2407A-Read-flash-contents

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/536017  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/667445?dms-320lf2407apgea-Read-Copy-Firmware