您好!
使用除法和三角函数时、我一直在尝试评估 fastRTS 和 rts2800库之间的执行速度差异。
我按照 SPRCA75文档(C28x 浮点单元、V1.00)中的说明进行了操作、并且能够使用具有输出类型"可执行"的 CCS 工程测量上述库的执行速度、即其输出为*。out 文件(COFF)。
但是、我在我的项目中使用了几个静态库(我有源代码)、并且也希望对它们执行相同的操作。 但我无法将 fastRTS 库链接到输出类型为"Static Library"的 CCS 工程。 我缺少什么?
请提供建议吗?
谢谢