This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2802:TMS320C2812

Guru**** 2580505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042775/tms320c2802-tms320c2812

器件型号:TMS320C2802

您好!

我正在尝试在安装了 Windows 10的全新计算机上安装 Code Composer 版本3.1.23、64位版本2H02 (内部版本19042.1237)、我首先安装版本3.1.19、然后更新到3.1.23

然后、我尝试通过一个名为 setupCCSPlatinum_v30118.exe 的文件为我感兴趣的板仿真器(F2812PP)安装驱动程序 、当我尝试这样做时、我会收到如下错误消息:

在错误窗口的顶部、我看到:SD CCS 3.1 Emulation Drivers Error

该窗口包含消息:错误1925。 您没有足够的权限为计算机上的所有用户完成此安装。 以管理员身份登录,然后重试此安装。

但是、我对机器具有管理员权限。 我还尝试从内置的管理帐户安装驱动程序、但我遇到相同的错误。 我以前在多台计算机上安装过此软件、但没有任何问题(即使是在装有较新版本 Windows 10的系统上也是如此。 有人可以帮您解决这个问题吗?

谢谢、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    它看起来是导致问题的 Spectrum Digital 安装包。  Spectrum 不再开展业务、因此我们无法从他们那里获得帮助。  对于这种非常旧的 CCS、我们建议使用从 Windows XP 等相同时代运行操作系统的 VM。

    我在阅读下面的页面、并注意到对于 Spectrum 安装程序、您需要"完全"的管理员权限、而不仅仅是常规的管理员权限。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    此致、

    John