This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:6517813

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042740/drv8312-c2-kit-6517813

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

早上好、

当我在具有 F28069微控制器的 DRV8312-C2-KIT 上运行 instaspin lab12a 时遇到问题。

当我尝试启动电机时、它不会运行。

我使用的电机使用的是3霍尔传感器、而不是编码器。  我的问题可能由此引起?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以查看 MotorWare 中下面的文件夹中的实验指南。 本实验不支持霍尔传感器、它必须使用基于 QEP 的增量编码器来运行电机。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs