This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脉冲触发器控制电路、用于触发 SCR 控制的整流器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042536/pulse-trigger-control-circuit-to-fire-an-scr-controlled-rectifier

主题中讨论的其他器件:TMS320F280025

大家好、

你好。

C2000微控制器是否适合以下客户要求? 如果是、您可以推荐什么特定的 C2000?

"我´ve 在搜索您是否有可用于我的应用的 IC。 脉冲触发器控制电路用于触发 SCR 控制的整流器。
我´ve 设计的交流/直流电机驱动器采用带 SCR 的桥控整流器的基本拓扑、我一直在寻找能够为具有相位角控制的 SCR 提供触发脉冲的 IC。"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您访问 E2E 论坛。  我们正在努力让您的问题在 C2000团队中得到正确分配。  您应在下一个工作日内收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我不确定是要基于过零检测还是 PLL 跟踪环路触发。 对于过零、您可以利用我们的片上 CMPSS 模块(具有用于阈值的 DAC 的比较器)。 根据您的其他要求、大多数 C2000微控制器应足以控制用于电机控制的 SCR。 我们还提供了不同的外设、可帮助您进行电机控制、例如用于正交编码器输入的 eQEP。 一个很好的具有成本效益的选择是 TMS320F280025。 谢谢。

    韩文