This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:ePWM ex1触发区 X-BAR 使用

Guru**** 2842970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042749/tms320f28386s-epwm-ex1-trip-zone-x-bar-use

器件型号:TMS320F28386S

大家好,我想列举几个例子...

在这个示例中、在 board.c 上、输入 X-bar 被配置为 Input1是 GPIO12。

我无法找到 X-BAR INPUT0配置为 ePWM TZ 事件的位置。

请帮助我更好地了解 X-BAR 的配置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅图17-1。 输入 X-BAR 交叉开关(X-BAR) 和"图26-50. 数字比较子模块高级方框图"。
    InputXBAR Input1/2/3连接到 PWM 的 TZ1/2/3。