This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000 f28379d driverlib 和 RTOS

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042357/launchxl-f28379d-c2000-f28379d-driverlib-and-rtos

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在消除此错误时遇到问题

有人知道我在监督什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarl、

    请检查您在项目中指定的包含路径。 driverlib.h 文件位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\common\include 中。 应将此路径添加为项目中的包含路径。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddaharth、

    正如我所做的那样、它仍然失败。 如果您看一下 Attach foto、我会遇到以下问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarl、  

    您需要将其添加为 Project Properties 中的 Include 路径。 右键单击 CCS 项目->属性->包含选项。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不幸运。 如您所见、我遵循了这两条路径(如图2所述)以及您的建议、如上所述将它们包括在内。 我仍然得到与以前相同的错误(请参阅图片1)

    图1.

      

    盗版2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarl、  

    请分享您的编译日志。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是正确的 foto。 我忘了在最后一刻尝试了另一条包含路径。 这张图片是您要求的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是正确的 foto。 我忘了在最后一刻尝试了另一条包含路径。 这张图片是您要求的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarl、  

    现在、我认为需要将 driverlib 文件夹的路径添加为包含路径(C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xd\driverlib)

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用! 非常感谢。 此案例已解决!!