This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:开发板问题电源轨短路

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042154/tms320f28388d-dev-board-issues-rails-shorted

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

我们有一个使用 TMDSCNCD28388D 控制卡板的项目。 我们不断遇到问题、并跟踪到 VDD_3V3和 VDD_1V2导轨短路。  VDDA_3V3未短接。

我们当前使用的唯一 DIO 是15个 PWM 输出信号、用于驱动 Infineon 1EDC30I12MHXUMA1栅极驱动器 IC。  

我们已经完成了6块电路板、但无法弄清问题是什么。  

我确实注意到一些模拟输入的最大输出电压约为3.8V、但我认为 开发板上的 TPD4E001QDBVRQ1会将其钳位到3.3V。  

固件工程师注意到、在刷写期间或刷写后、电路板发生了几次故障(电源轨短路)。 我们使用的是板载编程器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电路板是否都以相同的方式发生故障?

    请注意、TPD4器件不用于钳制过压事件、而是非常小的电流 ESD 事件。 它确实提供了针对过压事件的*某些*保护,但这不是它的预期目的。 其他二极管也可用于此目的。 请注意、如果您使用的是输入滤波器、最好将串联电阻放在过压二极管和 C2000器件之间。 任何非零电阻值都有助于确保大部分电流将流经外部二极管、而不是内部钳位二极管。

    以及闪烁后的故障。 我将确保您在编程之前已从系统中移除任何危险电压、许多这些系统具有会导致电压的大电容、即使在电源关闭的情况下也可能损坏电路板。 在对闪存进行编程之前、有可能未将电路板置于一个安全状态、这会导致损坏。 或者、可能会有 EOS 事件缓慢损坏器件、一旦闪存编程发生、这些被削弱的电路最终会由于在闪存器件时看到的高电流而失效。

    坦率地说、这些系统级器件故障通常很难调试、需要深入的系统知识。 如果这有助于您进行调试、我在刷写过程中或刷写后未发现未损坏的 TMDSCNCD28388D 板发生故障。

    此致、
    Cody