This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:USB 闪存编程器与 dfuprog.exe 之间的区别?

Guru**** 2560090 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042076/tms320f28069-difference-usb-flash-programmer-and-dfuprog-exe

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我知道 dfuprog.exe 与以下示例一同使用: C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2806x\Mware\boot_loader

USB 闪存编程器的应用是什么?  USB 闪存编程器可以像 串行闪存编程器一样使用? (Hex 文件/具体 C 代码)

或者 USB 闪存编程器也可与此示例一起使用?

谢谢。

Alain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、  

    闪存编程器首先下载  内核,然后使用 USB 加载固件升级应用程序并 将其编程到闪存中,而当器件置于 DFU 模式时, 该控制被传输到 USB 引导加载程序、该加载程序将器件重新枚举为能够上载和下载固件映像的纯 DFU 器件。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth,

    只是稍微精确的闪存编程器和 DFU 模式不使用相同的引导加载程序代码?

    还是引导加载程序示例针对这两种编程类型?

    是否有说明差异的文档?

    谢谢  

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    他们不使用相同的代码、 我认为没有任何文档可以解释这种差异。

    此致

    Siddharth