This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:从应用程序跳转至引导加载程序

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042211/tms320f2812-jump-to-bootloader-from-application

器件型号:TMS320F2812

大家好、

我收到 了客户的问题。

"一. 将 GPIO F2、F3、F4和 F12寄存器设置为 SCI-A 引导状态后、芯片是否允许从软件执行引导加载程序加电? 如果是、启动内置引导加载程序必须执行哪个地址?

2.生成复位时、想要尝试加电引导加载程序进入、正确复位芯片并进入引导加载模式的最短复位时间是多少?"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    [引用 userid="480785" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042211/tms320f2812-jump-to-bootloader-from-application ]"1. 将 GPIO F2、F3、F4和 F12寄存器设置为 SCI-A 引导状态后、芯片是否允许从软件执行引导加载程序加电? 如果是、启动内置引导加载程序必须执行哪个地址?[/quot]

    复位后、引导过程将运行并调用 SCI_BOOT 函数以从 SCI-A 加载 引导 ROM 参考指南 :https://www.ti.com/lit/spru095中对此进行了进一步讨论

    [引用 userid="480785" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042211/tms320f2812-jump-to-bootloader-from-application "]
    2.生成复位时、想要尝试启动引导加载程序进入、正确复位芯片并进入引导加载模式的最短复位时间是多少?"[/quot]

    有关这些时序详细信息、请参阅器件数据表的第8.12.3节"复位时序"。

    最棒的

    Kevin