This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:TMS320F280049C

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041990/tms320f280049c-q1-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

您好!

我正在使用 TMS320F280049c 控制器开发 BLDC 电机控制器。 它具有用于速度和位置测量的传感器。 我的电机有8个极点。 如何检测电机的初始位置 以开始电机运行。有时、我的电机反向运行、而不是正向指令。

此致、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您使用的位置传感器。 如果位置传感器可以提供初始位置、则可以设置检测到的转子位置以进行启动。 您使用的是什么位置传感器?