我在数据表中看到、对于某些基于 C2000的 TMS 系列 MCU、它具有14个 PWM 通道、每个通道具有16位计时器。
我们正在考虑将此处理器系列用于大规模生产。
我们希望使用 FOC (磁场定向控制)技术来驱动2个不同的 BLDC 电机。
该处理器提供14个 PWM 通道、在本例中、12个通道(每个引擎6个通道)足以满足我们的需求。
然而、这些串行处理器的特性之一 InstaspIN-FOC 是否支持在软件中同时驱动2个电机?
同时驱动2个 BLDC 电机需要软件支持。
提前感谢您的回复。