This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D F28388D controlCARD 评估模块,原理图

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041598/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-f28388d-controlcard-evaluation-module-schematics

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28384DC2000WAREDP83826E

我无法找到此演示板的原理图??

我需要的是以太网 IC 及其与我的新设计 TMS320F28384D 的正确连接

我还发现很难找到真正可用的以太网 phy 芯片?

一个设计建议单芯片解决方案:在 TMS320中添加两个端口 ETH 和 RMII 可能会很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过 C2000Ware 获取原理图和 BOM。 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    controlCARD 使用 DP83822 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。 此 PHY 具有242ns 的低往返(TX+RX)延迟和强大的 EMI/EMC 性能。 DP83826E/I 是一种备选10/100M 以太网 PHY、也建议与 F2838x 器件配合使用。 DP83826E 具有小于216ns±2ns 的更低确定性延迟。 此外、XI 到 TX_CLK 时钟相位延迟为±2ns。 这些特性以及强大的 EMI/EMC 性能使 DP83826E/I 适用于实时应用。 更多详细信息、 请参阅 DP83826确定性、低延迟、低功耗10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表。

    库存以太网 PHY 列表。  https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/products.html#p3318=1;77175&o4=1;5 

    请注意、库存每天都会发生变化、并且其中许多 PHY 可以在较短的交货周期内进行订购。