This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:向 CCS#39;s 字典添加字词

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041388/tms320f28379d-add-words-to-ccs-s-dictionary

器件型号:TMS320F28379D

您好!

在我们的代码中、有一条注释、CCS 将一个字标记为拼写错误。  我已对其进行了仔细检查、拼写正确。  因此、我假设它不在 CCS 字典中。  是否有方法向词典添加单词?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    可以指定具有用户定义字的文本文件。  每行一个字。

    在下面设置下的首选项中、我可以指定自己的词典文件。

    我的外观如下所示:

    关闭并重新打开源文件后、它不再标记拼写错误。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作很棒!  感谢 John 的帮助、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题