This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:AIO 引脚的输入电压电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135571/tms320f280037-input-voltage-level-of-aio-pins

器件型号:TMS320F280037

您好、查姆斯、

我们说 AIO 引脚仅支持数字输入模式、因此 AIO 引脚的输入电压电平应遵循 GPIO 引脚的规格、最小高电平输入电压为2.0V、最大低电平输入电压为0.8V。

请回答正确吗?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    如果这是文档的一部分、我认为这是正确的;用于 AIO 的 GPIO 引脚与模拟引脚复用。 由于它们 是连接的、并且在数据表中没有区别、因此它们似乎 具有相同的要求。

    此致、

    Omer Amir