This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:CCS 中的连接问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129117/tmdsdock28335-connect-issue-in-ccs

器件型号:TMDSDOCK28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

大家好、

  美好的一天!

  我的客户使用 CCS 测试 TMDSDOCK28335,但存在连接问题,他按照 EVM 用户指南 设置硬件。  您能帮助我们检查问题并建议我们如何解决问题吗?

"问题是、当 EVM 板通电且板载 LD1亮起时、控制卡上不会发生同样的情况。 控制卡上的 LED 未亮起、有时在为电路板供电后会短暂亮起、然后熄灭。 连接电路板时、设备管理器中会显示 XDS100、这意味着驱动程序已正确安装。 当我尝试通过 CCS 运行示例项目时、点击调试按钮、显示"无法连接到目标"。  


此致
苗白
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    您是否正在运行任何示例或手动启动目标配置?

    您能否打开目标配置、运行"Test Connection"并发送控制台日志? 这将有助于缩小问题的范围。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的操作如 SPRUFR5I 文档中所述。 我已经创建了一个新的目标配置、如第4节中所述。 此外、我还在尝试运行指示灯闪烁的示例程序、这是给定的控制套件。 在运行测试连接时、我将获得以下结果:

    [开始:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\10\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ccs1040\
    0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2020年7月"。
    库构建时间为'21:10:18'。
    库软件包版本为'9.2.0.00002'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    多个1、多个0测试长度为-2002位。
    经测试的多零和多一的长度为38位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    测试的多1和多0长度为-2048位。
    经测试的多零和多一的长度为32位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000001中扫描。
    测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并扫描到0xFFFC0000。
    测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并扫描到0x0000FFFF。
    测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字8:扫描出0xFFFFFFFF 并在0xE0000000中扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 80.5%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并扫描到0x03FFFFFF。
    测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0xFFFFFF80中扫描。
    测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x0000001F 中扫描。
    测试1字8:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字9:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 79.9%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

    在运行调试闪烁 LED 时、结果为:

    连接到目标时出错:

    (错误-1015 @ 0x0)
    设备未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此主题中的同一问题、并按照以下说明操作:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/489852/c28xx-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0/1768334#1768334

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh  

    很抱歉、我遵循了该线程、但我完全无法理解如何执行应用"在复位时等待"。 这一程序对我来说是不明确的。 我在器件上找不到提到的引脚 EMU0/EMU1、也不知道如何处理它们。 所提供链接中的文档对此没有指导。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

      美好的一天!

      我 代表 Imran 在此主题上发布问题、您能帮您检查 Imran 的回答是否颠倒、并向我们提供进一步建议吗?

    此致
    苗白   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否安装了 C2000Ware 或 controlSUITE SDK? SDK 应包含电路板原理图。 它应该在董事会中担任董事。

    请查看器件的数据表、并查找引导模式。 将电路板置于与"等待复位"模式相同的 SCI 模式。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    这是新的 controlCARD、还是它以前工作过并且停止工作?  查看错误代码、它看起来就像以前一样正常工作、一些代码已经在闪存中编程、但只是想确认。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什先生、

    几个月前、我从 DigiKey 购买了一个新套件、因此电路板和卡是新的。 我热切希望能够首次使用它。 我仍在尝试。 对于使用此器件的实践经验、没有人会介绍。

    我感谢您对解决我的问题感兴趣。  

    -Imran Siddiqui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    如果是新套件、我假设您没有更改电路板上的开关设置。

    您可以尝试运行 GpioToggle 示例吗? 此外、您能否发送目标配置。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前不知道控制卡上的开关。 但是、当我开始关注这里的线程时、我 发现了它们。 我已经将 SW1置于关闭位置、因为我正在使用 USB 进行通信、但我也尝试了打开位置、结果是一样的。

    我已经按照套件和其他地方随附的 SPRUFR5H 文档中所述配置了目标配置。 我无法附加图像、因为它要求提供 URL、并且没有上传选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在我的设置上进行了测试、它工作正常。 这是我的板、具有开关设置。

    您只需在回复编辑框中拖放即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拖放操作将在 Chrome 浏览器中打开一个新选项卡、但在边缘时不允许这样做。 但是、我尝试通过驱动引脚 GPIO 84、85、86和来将器件置于 SCI A 模式  87.我感到困惑。 我可以使用板载5V 电源或需要任何电阻器将引脚直接置于高电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是新电路板、则它应该正常工作。 您是否检查过引脚设置与我昨天发送的相同?

    您可以将文件拖放到回复的编辑框中。  

    您是否有任何外部仿真器? XDS100、XDS510等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、开关设置相同。 否、我没有外部仿真器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查它是否已在 Windows 设备管理器中枚举?

    您是否仍然无法附加图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在端口部分显示为 XDS100类 USB 串行端口、器件管理器中还有一个单独的部分、名为德州仪器调试探针。

    无法附加图像。 一个新窗口将与图像一起打开、而不是添加到编辑框中。 另外、我的大学提供了.ac.in 电子邮件 ID、这会导致我在发布回复时遇到很大阻力。 无论如何、我都会管理它、但图像不会通过 Chrome 或边缘浏览器添加。

    如果器件的锁定条件验证是一个选项、请告诉我要遵循的完整方法、否则很难验证、我可能会损坏器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    不确定为什么不能附加图片。 每个人都可以附加它。 您可以保存 在文档文件中并附加。 如果正确枚举、则可以正常工作。  

    请查看此链接。 这有一些有关如何解决的 e2e 帖子。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#c28x-device-locked

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

      美好的一天!  感谢您的患者支持!

      我 代表 Imran 发帖 是因为他遇到了附加图像的困难。 请帮我们检查并推荐、非常感谢!

      

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我明天看一下、回到您的身边。 我今天离开了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们应该看到 controlCARD 上的一个 LED 亮起? 您看到它点亮了吗? 我们猜是 controlCARD 未通电。 您能否检查扩展坞(J1)上的引脚1和引脚51是否具有3.3V 电压?

    此外、您能否检查 J8是否已组装或打开? 为了使 JTAG 正常工作、它应该被打开。

    谢谢、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在问题本身中提到的、控制卡指示灯没有亮起。 它会短暂地打开、有时会在通电时打开。

    板上名为1或51的引脚没有。 但是、通过控制套件中提供的 pdf 原理图、我发现引脚1对应于 J3上的 V33引脚。 它的电压为1.2V。 除此之外、 在 J1附近提供5V 和3.3V 电压、其中标记了5V 和3V3。 默认情况下、J8处于打开状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    您何时购买了此 controlCARD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DigiKey 2022年5月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为板上有一些问题。 与 DigiKey 合作以获取 RMA。

    只是想知道您为什么购买旧器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我最初想购买28379d。 但它仍然缺货。 现在、如果我想购买新器件、需要同时购买电路板和卡、或者同一电路板可以与28379d 卡配合使用?

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是什么? 您是否需要双核器件?

    您是否了解了 LaunchPad?  

    第3代设备需要新的集线站(基板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,很抱歉耽误你的答覆。  

    我必须为频率高达10kHz 或20kHz 的电力电子转换器生成 PWM 开关信号。 可能同时需要来自6个引脚的开关信号。  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    请选择较新器件的 launchpad 或 controlCARD。

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD280039C

    谢谢、此致、

    桑托什