This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:SPISTEA 与多个 SPI 从器件的使用

Guru**** 2778925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135318/tms320f28379s-usage-of-spistea-with-multiple-spi-slaves

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我需要将2个 SPI 从器件连接到 TMS320F28379S 作为主器件。 我计划将 GPIO19 (SPISTEA)用作第1个从器 件的 CS、将 GPIO57 (SPISTEA)用作第2个从器件的 CS。 您能否确认该方法是否正常。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    我们的专家将在今天再次讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只能将 SPISTEA 连接到一个从器件、而不能连接到两个从器件。 您需要将其中一个引脚配置为 GPIO 、并直接使用 CPU 对其进行控制。 或者、您也可以将 两个引脚配置为 GPIO 并使用 CPU 来控制它们(推荐)。