This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:使用 Uniflash 来解锁 CSM 并通过一键再次进行编程

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133455/tms320f28035-use-uniflash-to-unlock-csm-and-program-again-with-one-click

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000-GANGUNIFLASH

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

使用 C2000-GANG 的用户。

但是、由于 C2000-GANG 现在存在问题(正在处理中)、用户要求 TI 提供使用 XDS110 + Uniflash 的备份解决方案。

用户使用 CSM。

在生产线上、有时需要更新代码(也就是说、F28035上的映像已经具有 CSM)。

在 C2000-GANG 中、用户只需在其 GUI 上首次设置正确的 CSM 密码、即使已经有安全映像、也可以使用该密码更新 FW 代码。

Uniflash 是否可以这样使用?

也就是说、要首次设置正确的 CSM 密码、然后使用它对 C2000器件进行编程、无论其闪存为空还是已经具有安全映像?

如果是、您是否会向我们展示如何操作?

如果没有、请添加此函数吗?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    现在已分配给我。   

    在 UniFlash GUI 中、应提供输入密码和"解锁"按钮来解锁。  此外 、还提供了一个按钮"记住我的设置"、以便以后可以使用该设置对任意数量的设备进行编程。

    如果我理解您的问题、您正在询问是否需要使用"解锁"按钮。

    我是否正确理解了您的问题?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    用户希望首次在 GUI 上设置密码、然后只需单击"LOAD IMAGE"即可更新映像、从而直接对映像进行编程、包括 CSM 解锁、闪存擦除和闪存编程。

    他们不想使用解锁。

    有可能吗?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的澄清。

    让我检查一下、本周再回来。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果 Uniflash 发现器件已锁定、它还会从 GUI 读取并在程序加载之前解锁器件。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我有另一个问题、如果添加到 uniflash 的映像(.out 或.hex)未锁定(无密码)、则用户需要使用 GUI、输入密码、然后按 Program Password 按钮对安全密钥进行编程。

    Uniflash 是否有任何自动读取 GUI 和程序密码的方法、这意味着 当用户按"Load Image"按钮时、Uniflash 会一次对该非密码映像和 CSM 密码进行编程?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    Uniflash 不会这样做。   

    谢谢、此致、
    Vamsi