This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:检查 TMS320F28069M 器件之间的差异

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135710/tms320f28069m-checking-for-differences-between-tms320f28069m-parts

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我从两个不同的装配车间获得了具有 TMS320F28069M 处理器的定制板。 这两个控制器的性能存在差异、我想确定它是处理器固件还是其他一些非 TI 组件。 我已检查数据表第8.4节中指定的器件调试寄存器。 这两种处理器是相同的。

DEVICECNF: 0x080F006B
CLASSID: 0x009F
REVID: 0x0002
PARTID: 0x009E

以下是两个芯片的标记:

我还想知道 FAST 估算器的版本是否与 ROM 中的版本相同。 这是不是可以在 Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011中检查的内容? 我还应该检查其他事项以确保软件相同吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    我们的专家将在今天再次讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

                   您尚未详细说明“两个控制器的性能差异”。 如果器件的调试寄存器是相同的、那么它们在各个方面都是相同的、包括 ROM 内容。 要寻求的一些想法:

    1. 如果您使用的是 INTOSC、请查找其输出频率的差异。 如果您使用的是外部晶体、请确保它们的频率相同。
    2. 检查闪存内容是否完全相同。 以十六进制文件的形式下载闪存内容、并使用 BeyondCompare 等工具来发现差异。
    3. 您可以对 ROM 执行相同的操作。