This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000ware

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, POWERSUITE, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDM-1007, TIDM-02008, TIDM-DC-DC-BUCK, SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134778/tms320f28335-c2000ware

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: powerSUITEC2000WAREC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKTIDM-1007TIDM-DC-DC-BUCKSFRAcontrolSUITE

您好!

我正在尝试使用 TMS320F28335启动数字 PFC (图腾柱无桥)、我有 NExperia NXTTP4000W066开发板。

我尝试获取解决方案适配器、然后获取 FRA 等、我认为这很容易实现、powerSUITE 已停产、而 C2000Ware 是所需的、但在德州仪器的真正风格中、 所有培训视频都是在 Powersuite 期间制作的、很难观看、但仍能使 C2000Ware 正常工作。

有人能帮我解决问题吗?

  1. 我需要安装什么?
  2. 如何开始使用它来设计 PFC?
  3. 是否有任何相关的培训页面/视频?
  4. 是否有基于 TI 图腾柱 GaN 的 C2000Ware 文件可以加载并从中学习?

如果有任何帮助、我会很感激、只是向 TI 提出建议、如果可以的话、我们中的大多数人都是模拟硬件工程师、我想数字电源不被广泛使用的原因是 需要编码和使用固件工程师、 大多数电源公司都没有那么豪华、如果 TI 能记住这一点并简化数字电源设计的使用、不管怎样、固件部件可以处理模拟、那就更好了。

此致。

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我建议您查看并下载 C2000Ware-DigitalPower-SDK。 它提供了我们所有最新和最出色的基于 DigitalPower C2000的解决方案的列表。  以下是支持的所有开发套件的链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AInDGj6N1T811sIw4YnEoQ__5C6SEVO__LATEST 

    对于您的用例、我建议您查看提供的各种不同图腾柱 PFC 解决 方案、尤其关注 TIDM-02008/TIDM-1007 (基于 GaN 的 TTPLPPFC)。

    在 DigitalPower SDK 中、您可以导入并试用任何参考设计。 通常、TIDM-DC-DC-BUCK 是我们的入门解决方案。 它包括对 SFRA 和补偿设计器工具的支持。 如果您想详细了解如何使用这些工具、请参阅以下文档 :https://www.ti.com/lit/pdf/spruik4a  

    如果您遇到过 controlSUITE、请注意它已停产。 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中提供了所有支持。

    此致、

    Ozino