This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:如何将控制 PMSM 电机与 f26065微控制器结合使用?

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135508/tms320f28065-how-to-use-control-pmsm-motors-with-f26065-microcontroller

器件型号:TMS320F28065
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WAREMOTORWARE

您好、论坛、

我使用的是定制板、其核心处理器是 F28065微控制器。 我将实施传感 FOC 来控制电机。 请告诉我我应该怎么做? 以及如何使用 controlSUITE 软件。 我甚至找不到合适的应用手册。 有适用于无传感器 FOC 的应用手册、但对于有传感器模型、我找不到任何东西。

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 controlSUITE
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    您可以在下面的文件夹中找到一个用于具有 F2806x 的 PMSM 项目的无传感器 FOC 和应用手册。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\PM_Sensorless\~Doc\Sensorless FOC (PMSM.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我想知道是否有任何示例代码或用于使用霍尔效应传感器计算电机位置。 我已将它们连接到微控制器的 ECAP[1:3]引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅用于 BLDC 的梯形控制。 您可以参阅以下文件夹中的示例。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    希望他们修复说明在 C2000ware 中找到了 Control Suite 但 未包含在通过 REX 下载的 C2000Ware_4_01_00_00中的网页(维护)。 这些新的网页控制套件名称与 REX CCS9.3至 CCS11.0不一致。 展开后、左视图中未显示 F2806x 控制套件(REX 在线)疼痛。 REX 左视图 Pain 中显示的唯一控制套件是 Digital SDK 4.0、Power SDK 4.01、但不适用于较旧的 F2806x MCU 类。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE 和 motorWare 不再更新、但将继续提供下载。 因此、两者在 Resource Explorer 中也不可用。