This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:减少此 GPIO 延迟、并让 GPIO 输出操作同时工作

Guru**** 2532560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136353/launchxl-f28379d-reduce-this-gpio-delay-and-let-the-gpio-output-operation-work-at-the-same-time

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我将 ti f28379d launchpad 与 MATLAB Simulink 结合使用、我发现 GPIO 输出之间的延迟为50-60毫微秒。 例如、当我同时使用五个 GPIO 块时、要 从 launchpad 引脚同时从其中的每个块获取一个"1"的真值、我在第一个 GPIO 输出和最后一个 GPIO 输出之间得到250nsec (50nsec * 5gpio = 250nsec)
如何减少 GPIO 延迟并使 GPIO 输出工作 同时进行?"

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我已将此分配给 GPIO 专家、但由于 Mathworks 维护 Simulink 平台、您很可能需要联系 Mathworks 以获得有关此问题的支持。 我们通常无法为 Simulink 提供个人支持、因为我们不拥有该软件

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    这可能由两个因素造成。 第一个是 GPIO 信号输出值所需的自然延迟( F2837xD 数据表的第8.9.6.1.1节)、大约为8ns。 此外、如果客户将闪存用于其程序、这将由于所需的等待状态而增加其自身的显著延迟。 让我知道他们是否在使用闪存、我将尝试查看是否还有其他可能的延迟源。

    此致、

    Omer Amir