This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TI TMS320F28379D 的 CAN 编程文档

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136027/tms320f28379d-can-programming-document-for-ti-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好

  早上/下午好、希望每个人都做得好、安全。 我正在尝试对 CAN 系统进行编程、在该系统中、我将通过 CAN 提供一些函数、这些函数需要传输到 OPAL RT 系统。 此外、OPAL RT CAN 系统中的某些数据应返回并由 DSP 读取以执行某些功能。 团队能否帮助我们查找文档、从而帮助我们了解如何准确地实现此功能。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我已将此任务分配给我们的 CAN 专家以提供帮助。 同时、我建议您测试我们的 C2000Ware SDK 中提供的 CAN 示例、以了解外设如何工作以及如何使用我们的软件

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

             您的问题过于具体化,我们无法在这方面提供帮助。 正如 Peter 所指出的、C2000ware 中有足够的示例、用于演示如何在 CAN 中执行所有常见功能(传输、接收、远程帧、中断等) 请查看 Driverlib 函数的这些示例。