This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCSv9.3.0.00012:适用于 SYSBIOS/XDCTools 可执行文件的 MD5或 SHA256?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018178/tms320f28335-ccsv9-3-0-00012-md5-or-sha256-for-sysbios-xdctools-executable

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

在哪里可以找到 SYSBIOS/XDCTools 可执行文件的 MD5或 SHA256?

谢谢、
斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    您能否提供有关与 SysBIOS/XDCTools 相关的问题的更多上下文。  您参考的是哪些文档?  我们将把您的请求转发给域专家、然后再回复您。   

    谢谢、

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何验证 SYSBIOS 或 xdctools 下载,例如   

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/6_46_06_00/index_FDS.html 上的6.46.06.00 Windows

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    我理解您的问题。  我们通常会进行详尽的预发布验证和功能测试。  我们不需要生成 MD5或任何其他形式的检查。  如果您发现我们确实提供了该信息、或者您有想要满足的特定要求、请告知我们。  我们将根据您的反馈对其进行进一步研究。   

    谢谢、
    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    MD5或 SH256与可执行文件的完整性有关、而不是与测试方法有关?  

     TI 如何 防止被包含恶意软件/间谍软件的内容所取代的可执行文件?

    CCS 具有 MD5、那么为什么 SYS/BIOS/xdctool 没有?  实际上、我认为 MD5应该被 SHA256或更高版本所取代。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您说得对、您所要求的算法与数据完整性有关。  完整性损失将导致功能丧失...这就是我讨论功能测试的原因。  

    我们没有计划达到这项要求,这对我们来说并不是一个大问题。  在符合功能安全标准的软件领域、我们确实存在此类问题、并采取适当措施。   

    请告诉我们这是否是真正的客户要求、或者您只是对恶意软件/间谍软件造成的潜在损坏表示担忧?   

    谢谢、

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说 TI 不关心客户从 TI 网站下载具有恶意软件/间谍软件的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常关注网站本身、并对其提供适当的保护。  在客户的端期望相同是合理的  这可能不是在单个组件级别实施的措施、也可能是我们将来要考虑的措施。