主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
您好、TI、
快速问题 bc 我只是为采用 TMS320F280021的应用选择一个外部振荡器:
在数据表 的7.11.3.4.1点("晶体振荡器参数")下、晶体的 CL1、CL2负载电容必须介于12pf 和24pF 之间。 在这里、我想知道您是否指定 CL1和 CL2、或者为什么指定 CL2 (假设它们是指图7-13中的2个电容器)、而不是晶体本身的电容参数。 根据我的理解、连接到晶振的2个电容器和晶体的负载电容之间存在一个系数2 (例如 、请参阅 https://www.crystek.com/documents/appnotes/PierceGateLoadCap.pdf)。 这意味着、如果 CL1和 CL2介于12pF 和24pF 之间、晶振的负载电容必须介于6pF 和12pF 之间。
下面的表7-3进一步说明了 CL1=CL2=12或24pF、这表明您实际上是指范围为12pF-24pF 的外部电容器。
请告诉我:晶体的参数是否必须介于12pF 和24pF 之间、或者连接到晶体的外部电容是否必须介于12pF 和24pF 之间。 根据我的理解、这些定义之间大约有一个因素2、但我可以随意对此进行纠正。
谢谢、
Dominik