This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GPIO 输入速度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018231/tms320f28379d-gpio-input-speed

器件型号:TMS320F28379D

我试图弄清楚 GPIO 输入速度限制、但在数据表中找不到。 我在第8.9.6.1节中看到了输出时序、并希望获得与输入相关的相同信息。 是否有其他文档包含此信息?

DS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28378d.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ、

    GPIO 输入时序将在下一节8.9.6.2中介绍:

    当 QUALPRD=0时、GPIO 要求输入信号被保持2个 SYSCLK 周期。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否有办法将其转换为时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...是的。  时间将为2 x 1 / SYSCLK。

    SYSCLK 由软件配置确定(如果使用外部时钟源、则为电路板设计):

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    这真的很有帮助。 另一个问题是、是否存在上升时间规格? 他们希望确保 缓慢上升的信号不会成为 Delfino 的问题。

    -tj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ、

    这将在 GPIO 输入时序要求的脚注(2)中进行介绍:

    (2)对于 tw (GPI)、低电平有效信号的脉宽为从 VIL 到 VIL、高电平有效信号的脉宽为从 VIH 到 VIH。

    作为异步数字输入、主要因素是输入信号的电压电平。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我不是真的遵循这一说法。 您是否有时间进行快速呼叫? 如果是、您可以在我的日历 k-cartwright@ti.com 上加时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过可视化效果吸收文本可能更容易、而不是让某人口头描述: https://learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许谈话中有些内容会丢失。 重申我的问题。

    我的上升时间在 GPIO 引脚上能够以多慢的速度上升?  某些集成电路可能会因缓慢上升的信号而受损、我希望确保其处于 该器件 GPIO 规格输入的容差范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ、Tommy 已不在办公室、但明天应该回来跟进。  一般来说、即使  输入非常慢、我也不会对 TMS320F28379D 造成任何损害、但如果输入压摆率如此慢、以至于信号可能在多个时钟周期内接近 VIL 或 VIH 电压、您肯定会看到意外行为。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍和理解。