This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023175/tms320f28377s-c2000

器件型号:TMS320F28377S

如何使28377程序在28388D 芯片中工作?
我尝试将程序直接调试到28388D 芯片中。
开始报告以下错误:

是什么导致了这种情况?
期待您的回复。

谢谢

Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    您是为28388D 编译代码还是使用28377中编译的.out?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nirav Ginwala

    目前、手头的代码是28377S。
    我的目的是使28377S 代码在28388D 芯片上工作。

    期待您的回复
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    为了找出问题、我需要一些更多信息。 此外、如果您可以列出这些步骤、也会有所帮助。

    您是尝试将.out 从 F28377S 下载到28388D、还是只是将.c 代码文件从28377S 复制到28388D 项目并重新编译代码?

    您是否尝试编译28388D 代码并加载到器件中以查看28388D 代码是否正常?

    请记住、28377S 和28388D 不兼容.out、因此您需要在28388D 项目中重新编译28377S 的.c 代码、以便能够成功加载和使用。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    除了 Nirav 提到的内容外、您遇到的错误是地址0x0、这两个器件上的地址相同、因此不会出现任何问题。 请确保为 F28388器件使用正确的 CCXML 文件(CCS 目标配置文件)。 如果您使用 F28377S .ccxml 文件在 F28388D 上加载代码、则不起作用。

    此致、

    Vivek Singh