This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:软件复位后、应用程序进入中断

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016770/tms320f280025c-after-a-software-reset-the-applicatino-goes-to-an-interrupt

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我使用 TMS320F280025C 的控制卡、并且正确选择了从闪存引导的开关。 问题是应用程序在重置为包含该信息的中断后跳转(未定义任何符号)。 是否有人有相同的问题、或者是否有人可以帮助我解决这个问题?

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以检查以下方面、

    • 从 RAM 执行应用并确认其工作正常
    • 将应用程序编程到闪存中(您需要在更改链接器命令文件后重新编译)。 确认已使用正确的映像对闪存进行编程。

    当它进入中断时、您可以检查什么是 PC 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我在 RAM 中执行它时、它会起作用。 PC 保持在地址0x3F4751内。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    对我们一方未采取后续行动表示歉意。  您是否仍有上述问题?

    最棒的

    Matthew