This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:是否有将 ePWM 用作基本计时器的任何示例代码

Guru**** 2931510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021684/tms320f280041-is-there-any-example-codes-for-use-epwm-as-a-basic-timer

器件型号:TMS320F280041

您好、 有任何将 ePWM 用作基本计时器的示例代码  

谢谢、此致、

广军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 Timer0、Timer1等用于基本的计时器应用。 ePWM 用于 PWM 和 ISR (固定频率中断服务例程)生成。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们没有听到您的反馈、我相信您能够解决您的问题。 我将在这里关闭此案例

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    我的项目需要4个计时器。 我通过修改 ePWM 演示代码来解决了这个问题。

    谢谢、

    广军