This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:CM4和 CPU1之间的 IPC 通信

Guru**** 2748295 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023238/tms320f28384d-ipc-communication-between-cm4-and-cpu1

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好。

我正在尝试通过使用 IPC 进行 CM4和 CPU1之间的通信。来自德州的示例仅包括 CPU1和 CPU2之间的通信。 不知怎么说、我更改了示例中的一些设置、例如在 CPU1和 CM4局部中设置 CM4远程和 CPU1、 在 CM4中设置 CPU1远程。但 CPU1和 CM4都被捕获在" IPC_waitForFlag()"函数中。

所以、请大家告诉我这个问题。

提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheshwar、

    我们在 C2000Ware 中提供了 CM4到 CPU1示例。

    路径: driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\IPC

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答  

    我使用了该示例、但在两侧、我的意思是 CM4和 CPU1代码在'IPC_waitforFlag (ipctype、flag)"中被捕获。

    请任何人帮助我解决此问题。

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它等待哪个标志? 它是标记31吗? 您是否正在运行代码的 CM 侧? 如果正在等待 IPC31标志,则表示 CM 代码未运行。

    此致、

    曼诺伊