This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:ADC 勘误表:DMA 读取陈旧结果

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023391/tms320f280049c-adc-errata-dma-read-of-stale-result

器件型号:TMS320F280049C

尊敬的 Champ:

我请求 ADC:DMA 读取 TMS320F28004x MCU 器件勘误表上的陈旧结果。

 当使用 DMA 通过将 ADCCTL2 [预分频]设置为>2来读取之前的 ADCRESULT 值时、可能会发生这种情况。  

我 的理解是否正确?

客户也可能面临此问题。  

我们为什么不 在 示例代码中设置最快的 ADCCLK (ADCCTL2[prescale]= 2)来防止这种情况发生?

是否有任何考虑  因素、即降低功耗?

谢谢!

BR、Johnny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    由于在 ADC 不进行转换时 ADCCLK 被选通、因此通过减少 ADCCLK 没有实现已知的节能效果。  此勘误表不太可能影响 F2804x 用户、但用户理论上可以将器件配置为以这种方式运行、因此仍包含勘误表。

    对于 F2837x 和 F2838x 用户来说、这个勘误表更值得关注、在这些用户中 SYSCLK 为200MHz、因此通常使用一个预分频配置给出/4 (预分频= 6)。